我们今天能为您提供什么帮助?

多个仪表是否可以共用一个CT回路或PT回路?施耐德有没有这种产品?

问题描述:
多个仪表是否可以共用一个CT回路或PT回路?施耐德有没有这种产品?

所属产品线:
ION7650

解决方法:

CT及PT公用于多块仪表需要注意互感器本身的额定负荷,以及仪表的测量输入负荷,以确保互感器二次侧的负荷不会超出其额定负荷,保证互感器的测量精度。
施耐德ION系列及Powerlogic系列仪表不限制CT及PT的共用,并且提供有电流测量输入的负荷和电压测量输入的阻抗,可据此计算互感器二次侧总负荷,具体参考仪表特性参数部分。