问题描述:
EGX300激活customer device type的方法。所属产品线:
EGX300解决方法:
对于EGX300版本4.0及以上的可以通过访问:
http://<ip address>/device_type_gen_enable.shtml ,点击‘Enable’,然后点击‘Main Interface’
此时如下图所示,在‘Setup’菜单下就会出现‘customer device type’.
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
对于EGX300版本4.0及以上的可以通过访问:
http://<ip address>/device_type_gen_enable.shtml ,点击‘Enable’,然后点击‘Main Interface’
此时如下图所示,在‘Setup’菜单下就会出现‘customer device type’.
是否有帮助?