我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EGX300数据存储的时间长度如何计算?
问题描述:
如何计算EGX300数据存储的时间长度?

所属产品线:
EGX300

解决方法:

EGX300有512M的内存,可以存储一些数据,数据存储的方式为先进先出(FIFO)。数据的存储间隔(如图1所示)可以是5、10、15、20、30和60分钟。

image061.png


图1

EGX300每个设备是一个存储文件,每个存储文件最多能够记录171072。EGX300能够直接连接或远程连接最多64个设备。每个设备文件能够存储的时间长度与所选的变量个数以及存储间隔有关,与变量的数据类型没有关系(也就是与每个变量占用的寄存器字节数没有关系)。
下面是以存储间隔为15分钟,记录6个变量的数据为例,计算存储时间长度的例子。
每天的记录间隔数=24×60/每个记录的间隔
=1440/15
=96个间隔
记录的时间长度=171072/96/6
=297天
在EGX300Device Logging配置页面中,选择了需要记录的变量后,变量的个数以及能够记录的时间长度都会在右侧提示客户。

image063.png
图2

从下面的列表可以看出,每个设备需要记录的变量越多,间隔时间越短,那么能够记录的时间越短。
image066.gif