我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EGX网关错误的将以太网子网掩码设置为了255.255.255.255导致以太网通讯无法连接,如何处理?
问题描述:
EGX网关错误的将以太网子网掩码设置为了255.255.255.255导致以太网通讯无法连接,如何处理?

所属产品线:
EGX100

解决方法:

用电脑连接EGX网关的RS232端口,使用超级终端进行修改。
1、 打开超级终端新建连接;
2、 在“连接使用”下拉菜单中选择PC连接的COM口;
3、 COM参数设置为:波特率=19200,数据位=8,奇偶校验=None,停止位=1,数据流控制=None,点击OK。
4、 对EGX进行重新启动(断电重启或通过Reset按钮重启),当绿色电源和状态指示灯快速闪烁时,点击计算机的任意键进入EGX的设置程序,界面如下:

5. 输入选项代码5,根据提示输入子网掩码,按回车键程序将对修改参数进行更新;
6.输入选项代码9保存设置并退出设置程序。