EGX网关支持超级终端作哪些设置?
问题描述:
EGX网关支持超级终端作的设置?所属产品线:
以太网关解决方法:
可以使用超级终端对EGX网关的以太网参数进行设置和修改:
| 设置程序选项 | EGX100 | EGX300 |
| 1 | 当前超级终端显示语言:英,法,西班牙,德; | |
| 2 | 以太网的帧格式:Ethernet II, 802.3 SNAP; | |
| 3 | 设置IP地址; | IP地址获取模式:Static, BooTP |
| 4 | 设置子网掩码; | 设置IP地址; |
| 5 | 设置默认网关; | 设置子网掩码; |
| 6 | 定义以太网连接的介质类型:10T/100Tx Auto/ 10BaseT-HD/10BaseT-FD/ 100BaseTX-HD/100BaseTX-FD | 设置默认网关; |
| 7 | 保存设置并退出。 | 定义以太网连接的介质类型:10T/100Tx Auto/ 10BaseT-HD/10BaseT-FD/ 100BaseTX-HD/100BaseTX-FD |
| 8 | 无 | 复位所有以太网参数到出厂设置; |
| 9 | 无 | 保存设置并退出。 |
是否有帮助?