我们今天能为您提供什么帮助?

IM9-OL应用于星-三角启动安装图中的电阻的作用是什么?选择电阻时的具体参数有没有要求?

问题描述:
IM9-OL应用于星-三角启动安装图中的电阻的作用是什么?选择电阻时的具体参数有没有要求?

所属产品线:
Vigilohm 绝缘监测装置

解决方法:



IM9-OL是当电机停电时,在其定子和地之间注入直流。通过注入电压对地产生泄漏电流,进而测量绝缘电阻。接线图中3个10k欧电阻的作用是模拟一个中性点。客户参考 Vishay Sfernice RH50的参数来选择电阻(具体参数请参考下面的内容)。



image079.gif