我们今天能为您提供什么帮助?

VIGIREX低电压是否会造成继电器的误报警?

问题描述:
VIGIREX低电压是否会造成继电器的误报警?

所属产品线:
Vigirex 漏电故障保护继电器

解决方法:

通常情况下继电器的电压范围是55%-120%。电压在此范围内继电器会正常工作。当电压低于规定电压的下限时,时间如果在半个周波内不会对继电器造成影响,但是时间超过10MS就不能保证正常工作,有可能报警。