我们今天能为您提供什么帮助?

TwidoSuite V2.15C中配置了TWDAMI2LT模块后,保存项目后,打开工程无法保存新建的模块,如何处理?

问题描述:
TwidoSuite V2.15C中配置了TWDAMI2LT模块后,保存项目,然后再打开,在描述中双击TWDAMI2LT模块进入"程序"--" 配置硬件 "窗口后,为何TWDAMI2LT模块及它后面配置的模块均消失?

所属产品线:
TwidoSuite

解决方法:

这是TwidoSuiteV2.15C软件版本的问题,在TwidoSuiteV2.20.11版本后,无此问题。同时需要注意的是,如果使用了PTO扩展模块,则只能使用V2.15C版本的TwidoSuite。