问题描述:
Tesys U可逆控制方式,动力底座LUB12和预接线模块LU9MR1C可以直接插接吗?所属产品线:
TeSys U 电动机起动器解决方法:
对于老版本动力底座LUB12,在拆除辅助触点LU9BN11后可以插接LU9MR1C;但是新版本动力底座LUB12的辅助触点是不能拆卸的,所以不能插接LU9MR1C。
目前新产品的可逆有三种方式:

是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
对于老版本动力底座LUB12,在拆除辅助触点LU9BN11后可以插接LU9MR1C;但是新版本动力底座LUB12的辅助触点是不能拆卸的,所以不能插接LU9MR1C。
目前新产品的可逆有三种方式:

是否有帮助?