PM800系列电力参数测量仪如何设置通讯参数?
问题描述:
PM800系列电力参数测量仪如何设置通讯参数?所属产品线:
PM800解决方法:
步骤:
1、通过按向右箭头,直到出现MAINT,进入菜单;
2、通过按向右箭头,直到出现SETUP,按下SETUP,按下“+”按键,出现密码0000,按下“OK”;3、通过按向右箭头,直到出现COM,按下进入;
4、通过“+”按键,选择通讯协议MB.RTU、JBUS或者其他协议,按下“OK”;
5、通过“+”按键设置地址ADDR,按下“OK”;
6、通过“+”按键选择波特率9600,19200或者38400,按下“OK”;
7、通过“+”按键选择校验方式:ODD,EVEN或者NONE,按下“OK”;
8、设置完毕,按下返回按键返回SETUP菜单。
是否有帮助?


需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。