我们今天能为您提供什么帮助?

我们能否使用两个Tesys U用在双速电机上同时实现机械互锁和电气互锁?

问题描述:
使用两个Tesys U用在双速电机上同时实现机械互锁和电气互锁的可行性。

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

由于Tesys U是直接启动的电机启动器,没有机械互锁可以使用,其只能通过LU2M或LU6M实现电机的可逆启动。如要使用双速电机可使用标准的接触器或TesysT。