我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Tesys U的ASi模块能否通过总线远程复位Tesys U?能否通过总线复位热过载故障?
问题描述:
Tesys U的ASi模块能否通过总线远程复位Tesys U?能否通过总线复位热过载故障?

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

不可以,如果需要远程复位模块或通过总线复位热过载故障应使用其它通讯方式,例如Modbus, Devicenet, CanOpen..., 等等,ASI从站只能使用4个输入位,4个输出位。能使用的功能如下: