我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Tesys T的逻辑输入线的长度比较长的时候要加中继吗?
问题描述:
Tesys T的逻辑输入线的长度比较长的时候要加中继吗? MCC的启停信号到电机的长度是100米,线径是2平方。

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

目前最新的要求是小于10米不加中继,大于10米无论是24V供电还是220V供电,推荐加中间继电器。