FA170939
FA170939
我们今天能为您提供什么帮助?
Tesys T模块在不加扩展模块的前提下,可用于1000V回路吗?
问题描述:
Tesys T模块在不加扩展模块的前提下,用于1000V回路。
所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统
解决方法:
可以,因为Tesys T是单独供控制电的,与主回路没有直接联系。
首次发布日期:
2013/5/15
修订日期:
2019/8/1
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
TeSys T 电动机管理系统
探索更多
范围:
TeSys T 电动机管理系统