我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys T产品首次设置之后,是否还可以通过面板LTMCU设置电机控制模式?

问题描述:
Tesys T产品首次设置之后,通过面板LTMCU设置电机控制模式的方法。

所属产品线:
TeSys T 电动机管理系统

解决方法:

可以。具体操作步骤如下:

1、主菜单--服务--系统设置--进入系统设置--是,此时面板右上角显示“C”

2、服务--设置--设置通道选择--通过HMI键盘前打勾

3、控制设定--电动机--操作模式--选择需要修改的电机控制模式(如:可逆控制两线制)--是

4、服务--系统设置-结束系统设置--是