我们今天能为您提供什么帮助?

IH 54mm 24h 2 ARM(Ref:15337)机械式定时开关中配的彩色插片如何使用?

问题描述:
IH 54mm 24h 2 ARM(Ref:15337)机械式定时开关中配的彩色插片如何使用?

所属产品线:
IH, IHP, ITA 时间管理及照明控制元件

解决方法:

如图所示,此型号的定时开关的主触点由左上角的手动开关控制,其中蓝色手动开关用来控制通道1;红色手动开关控制通道2。不同颜色的插片在随着时钟转盘转动时会带动相应的手动开关动作,从而实现控制主触点的定时动作。定时开关配有4个绿色插片,4个红色插片和2个白色插片。绿色插片仅能带动蓝色开关动作,即控制通道1;红色插片仅能带动红色开关动作,即控制通道2;白色插片同时带动红色和蓝色开关,即同时控制两个通道。