我们今天能为您提供什么帮助?

iMNV接线接错会有什么后果?

问题描述:
iMNV接线接错会有什么后果?

所属产品线:
iC65

解决方法:

iMNV检测的是相电压,正常工作电压是230V,过压脱扣电压是280V(误差5%)。iMNV须从断路器下口取电,因为在断路器断开状态,即使iMNV检测不到电压存在,断路器仍然可以合闸;而如果从断路器上口取电,当断路器上口有过压情况时就有可能烧坏线圈。
1P+N/2P的iMNV接线端子为左接零右接火,由于是交流电,接错后检测的还是零线和火线间的电压,所以接错没有问题,不会引起断路器跳闸;3P+N/4P的iMNV接线端子有两排,第一排左边接零线,其余接火线,零、火线接错后会检测到相线和相线间的电压,断路器误认为出现过压,引起误跳闸甚至烧毁线圈。