我们今天能为您提供什么帮助?

微断有没有中性线先合后分的特性?

问题描述:
微断有没有中性线先合后分的特性?

所属产品线:
iDPN

解决方法:

断路器的N极承受正常负载电流而N极又没有保护功能时,N极一般要设计成先合后分,即合闸时N线先闭合,然后合上相线;分闸时相线先断开,再断开N线。因为在断路器分合闸的过程中,先分或后合的触头上会产生电弧,由于相线具有保护功能,能够对过载、短路等电流迅速做出反应,并熄灭电弧,所以相线会先分或后合。在微断中,所有1P+N的断路器以及漏电一体式的断路器,如iDPNa、iDPNK2、iDPNa-K、EA9A45等都有N线先合后分的特性。