我们今天能为您提供什么帮助?

PK工业插座电缆入口直引电缆直径是多少?

问题描述:
PK工业插座电缆入口直引电缆直径是多少?

所属产品线:
PK低压工业插头插座

解决方法:
电流大小(A)/电缆直径                         (mm) 移动插头 移动插座 墙装插座 冷藏集装箱用插头插座
16 8~15 8~15 最大21 ——
32 11.5~21 11.5~21 最大21 11.5~21
63 17~31 17~31 17~31 ——
125 26~48 26~48 26~48 ——