我们今天能为您提供什么帮助?

iC65延伸旋转手柄的位置锁定是怎样的?

问题描述:
iC65延伸旋转手柄的位置锁定是怎样的?

所属产品线:
iC65

解决方法:

iC65的延伸旋转手柄标准情况下是锁在分闸位置,经过简单的改装之后可以锁在合闸位置和分闸位置,挂锁直径是
3-6mm,可以挂1-3把锁。锁在合闸位置之后,有故障发生时内部触头会动作,起到保护作用,但是手柄还是在合闸的位置。
改装图如下所示:


图像.bmp