我们今天能为您提供什么帮助?

Easy9系列断路器可以实现过欠压保护吗?

问题描述:
Easy9系列断路器可以实现过欠压保护吗?

所属产品线:
Easy 9 小型断路器

解决方法:

EA9ANG为一体化的过压保护断路器,可以在其左侧拼装欠压保护附件E9 MN,从而实现过欠压保护。

EA9AN可以通过拼装过压脱扣附件E9 MV和欠压脱扣附件E9 MN,从而实现过欠压保护。

EA9AH可以通过拼装过压脱扣附件E9 MV和欠压脱扣附件E9 MN,从而实现过欠压保护。

EA9R可以通过拼装过压脱扣附件E9 MV和欠压脱扣附件E9 MN,从而实现过欠压保护。

EA9A65\EA9A67\EA9C65的32A和40A规格可以通过拼装过压脱扣附件E9 MV和欠压脱扣附件E9 MN,从而实现过欠压保护。