我们今天能为您提供什么帮助?

MT控制单元Mic D的产品特性有哪些?

问题描述:
MT控制单元Mic D的产品特性有哪些?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

保护: 基本保护功能, 5.0D, 6.0D

·         测量: 电流, 电压, 功率, 电量, 频率, 相序测量功能

·         完备的事件记录功能(脱扣,报警事件记录, 触头磨损等)

·         接地故障关闭功能(Mic 6.0D)

·         Mic 5.0D, 6.0D具有接地故障报警功能

·         无高级报警和保护功能

·         具有M2C和M6C选件, 可输出Ir, Isd, Ii, Ig,Igalarm等信号

·         可带Modbus(四遥)和Eco Modubs(三遥)通信功能

·         高性价比, 适合用户广泛应用