我们今天能为您提供什么帮助?

外部供电模块AD对于控制单元而言有什么作用,能给通讯模块供电吗?

问题描述:
外部供电模块AD对于控制单元而言有什么作用,能给通讯模块供电吗?

所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器

解决方法:

通过输出端子给micrologic供电,可以使A型控制单元在电流小于20%In时仍然能够显示,使P/H型控制单元,脱扣后能够维持显示故障值,同时能够对事故(报警和脱扣)计时。
如果通讯模块的地址需要记录的话,需要另外给通讯模块加24v直流电源,出于通讯电源与系统电源隔离的原因,控制单元和通讯模块不建议共用同一个AD模块供电。