我们今天能为您提供什么帮助?

NSX(带通讯电操的)在manu(手动)位置能否通过通讯电操合闸?

问题描述:
NSX(带通讯电操的)在manu(手动)位置可以通过通讯电操合闸么?

所属产品线:
Compact NSX

解决方法:
不能,NSX通讯控制电操只能设置在auto位置。如果在manu位置运行合闸指令,将无法正常执行。同时,会导致manu位置被锁定,且拨不到auto位置。必须把MODBUS通讯模块断电,才可以继续使用。