FA21418
FA21418
我们今天能为您提供什么帮助?
3极MT断路器使用5.0D/P/H的控制单元做接地故障报警需不需要加TCE,能不能加TCE?
问题描述:
3极MT断路器使用5.0D/P/H的控制单元做接地故障报警需不需要加TCE,能不能加TCE?
所属产品线:
Masterpact MT 空气断路器
解决方法:
可以加,如果有单相的负载则需要加,接线和6.0的接法一样。
首次发布日期:
2010/4/19
修订日期:
2020/7/20
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Masterpact MT 空气断路器
探索更多
范围:
Masterpact MT 空气断路器