我们今天能为您提供什么帮助?

C65断路器配的插拔式底座(26996)上面的橘黄色档片有什么用处?插拔式底座如何订购?

问题描述:
C65断路器配的插拔式底座(26996)上面的橘黄色档片的用处?插拔式底座如何订购?

所属产品线:
C65

解决方法:

该档片可以上下推动,作用是防止人身触到带电部分,作用类似于塑壳断路器上面配的端子罩盖,该附件一个订货号只包含一极的底座,故断路器每极都要订一个该附件,且断路器的漏电附件不能加此附件。