我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
NR系列控制器的风扇节点容量多大?如何使用风扇节点?
问题描述:
NR系列控制器的风扇节点容量多大?如何使用风扇节点?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

容量为8A/250V。

可以通过内部设定,在由设定值与温度传感器采样值比较,通常动作值要比设定值低15度。(例:设定75度,实际60度时风扇节点就动作了。)