我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
VarlogicNR6,NR12功率因数控制器与MT开关或PM5350等设备显示的功率因数为何不同?
问题描述:
VarlogicNR6,NR12功率因数控制器与MT开关或PM5350等设备显示的功率因数为何不同?

所属产品线:
VarPlus Logic智能功率因数控制器

解决方法:

因为VarlogicNR6,NR12所显示的是基波情况下的功率因数,而MT或PM5000等所显示的是含有谐波分量时功率因数(略小一些) ,所以其显示是不同的。