我们今天能为您提供什么帮助?

TeSys U的Modbus通信模块地址如何定义?

问题描述:
TeSys U的Modbus通信模块地址的定义。

所属产品线:
TeSys U 电动机起动器

解决方法:

可由模块下部的微动拨码开关来定义,数值为1至31。
地址编码采用二进制,LULC033最小有效位位于右边,老型号LULC031最小有效位位于左边。
例如:地址5

On                                   On

LULC031                    LULC033