FA22061
FA22061
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV31变频器如何实现永久监视目前显示的参数?
问题描述:
ATV31变频器如何实现永久监视目前显示的参数?
所属产品线:
ATV31变频器
解决方法:
实现永久监视目前显示的参数(SUP菜单),可以连续按两次确认,掉电后再上电,
变频器将显示状态(例如RDY),但一旦运行命令给出,自动显示选定内容。
首次发布日期:
2010/4/19
修订日期:
2019/8/1
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ATV31变频器
探索更多
范围:
ATV31变频器