FA22090
FA22090
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV61、ATV71变频器PID调节参数PID反馈最小/大值,PID给定最小/大值起什么作用?
问题描述:
ATV61,ATV71变频器PID调节参数PID反馈最小/大值,PID给定最小/大值的作用。
所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器
解决方法:
它们的作用都是调节PID控制精度,即最大/最小缩放比例越大,控制精度越高。
首次发布日期:
2010/4/19
修订日期:
2024/6/14
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
ATV71变频器
ATV61变频器
探索更多
范围:
ATV71变频器
ATV61变频器