我们今天能为您提供什么帮助?

ATV71、ATV61变频器如何设置第二套电机参数?

问题描述:
ATV71,ATV61变频器设置第二套电机参数。

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

1.7 应用功能菜单→多电机选择→多电机设置设为“YES”;
1.7 应用功能菜单→多电机选择→2套设置 选择1个逻辑输入端子。
将2套电机参数设置好后,当逻辑端子切换到第2套参数后,变频器会自动切换到第二个电机的参数设置。