问题描述:
大功率ATV71,ATV61变频器主回路已通电,有时会提示NLP(主回路未通电)的原因。所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器解决方法:
是因为接直流电抗器的端子PO、PA/+之间没有接通,主回路无法供电。小于90KW的变频出厂时短接线已接好,大于等于90KW的变频需要接上直流电抗器,如果没有直流电抗器可以短接起来。
是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
是因为接直流电抗器的端子PO、PA/+之间没有接通,主回路无法供电。小于90KW的变频出厂时短接线已接好,大于等于90KW的变频需要接上直流电抗器,如果没有直流电抗器可以短接起来。
是否有帮助?