我们今天能为您提供什么帮助?

ATV61、ATV71变频器的R0、S0、T0端子作用是什么?

问题描述:
ATV61、ATV71变频器的R0、S0、T0端子作用是什么?

所属产品线:
ATV71变频器; ATV61变频器

解决方法:

作用是当变频器仅通过直流母线供电时,为风扇供电的单独电源。
包含此接线端子的变频器有:ATV61HD75M3X--D90M3X、ATV61HC13N4--C63N4以及ATV71HD75M3X、ATV71HC11N4--C50N4。