我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
ATV71、ATV61变频器通讯模式下,变频器的端子I/O能否正常工作?
问题描述:
ATV71,ATV61变频器通讯模式下,变频器的端子I/O能否正常工作?

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

通讯模式下,变频器的端子I/O仍然能够正常工作。除非它被定义了与通讯冲突的功能,比如定义了用通讯控制变频器起停,然后试图用端子起动变频器。