我们今天能为您提供什么帮助?

ATV71,ATV61变频器允许安装的扩展卡数量是多少?

问题描述:
ATV71,ATV61变频器允许安装的扩展卡数量。

所属产品线:
ATV61变频器; ATV71变频器

解决方法:

ATV71最多可以安装3块扩展卡,正装2块(种类:I/O扩展卡,“内置控制器” 可编程卡,通讯卡),侧装1块卡(种类:编码器接口卡)。
ATV61最多可以正装2块扩展卡(种类:I/O扩展卡, “内置控制器” 可编程卡,通讯卡、多泵卡)。
注:同一功能的扩展卡只能加一块。