我们今天能为您提供什么帮助?

ATV71变频器是否可以使用绝对值型编码器?

问题描述:
ATV71变频器是否可以使用绝对值型编码器吗?

所属产品线:
ATV71变频器

解决方法:

ATV71标准的变频器不支持绝对值型编码器,选配编码器卡后可支持增量型编码器。

ATV71*383选配对应编码器卡后支持SinCos、SinCos Hiperface、Endat或SSI总线输出的绝对值编码器,但是只能用来做速度反馈,不能用来做位置控制。