ATS48软起动器的继电器R2可以直接驱动旁路接触器的线圈吗?
问题描述:
ATS48软起动器的继电器R2可以直接驱动旁路接触器的线圈吗?所属产品线:
ATS48软起动器解决方法:
ATS48软起动器的R2继电器可以直接驱动旁路接触器线圈,R继电器最大开关电压为400V。接触器线圈为感性负载,对于感性负载,交流AC230V或者直流DC30V,电流要求如下:
1.8A/230Vac, 适用于AC-15负载;
1.8A/30Vdc, 适用于DC-13负载;
最小开关能力:直流6V时为10mA ;
另外考虑到接触器断电线圈产生的反向电动势,建议接接触器增加线圈抑流器模块:交流线圈加RC阻容模块,直流线圈加二极管模块。
在选择R2直接驱动旁路接触器线圈时候,需要核对旁路接触器线圈的起动冲击功耗,要求线圈的冲击电流在R2触点容量范围之内,否则容易烧毁R2触点。如果冲击电流过大,建议加中间继电器。
是否有帮助?