我们今天能为您提供什么帮助?

ATS48软起动器参数缺省设置时,为什么模拟量输出显示的电流值是电机额定电流的2倍?

问题描述:
ATS48软起动器参数缺省设置时,模拟量输出显示的电流值是电机额定电流的2倍的原因。

所属产品线:
ATS48软起动器

解决方法:

因为参数ASC(模拟量输出最大信号的比例设置)出厂设定为200%,如果需要模拟量输出显示的电流值与电机额定电流相同,将ASC修改成100%。