我们今天能为您提供什么帮助?

ATS01软起动器有三个旋钮,分别是什么含义,怎么调节?

问题描述:
ATS01软起动器有三个旋钮,分别代表的含义并进行调节。

所属产品线:
ATS01软起动器

解决方法:

第一个旋钮控制起动时间,分5档:A、B、C、D、E,五档均分时间。
第二个旋钮控制起动电压阈值,分5档:A、B、C、D、E,五档均分。调整范围是0.3到0.8倍的输入电压。
第三个旋钮确认减速时间,分5档:A、B、C、D、E,五档均分时间。