我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ATS48软起动器的额定工作环境温度为-10°C至40°C,最高可工作在60°C的环境下。 当在40°C至60°C时温度每升高1°C软起动器的额定电流降容2%。
ATS48的额定工作高度为海拔1000米,1000米以上,每升高100米,软起动器的额定电流降容2.2%,最高工作海拔为2000米。
是否有帮助?
产品
支持
公司信息与招聘
快速链接
合作伙伴
可持续发展
洞察