问题描述:
SR1用户设置时钟,要求从星期一到星期天的18:00到6:00控制路灯亮。用户在设置中选择了星期一到星期天,时间是18:00到6:00,在运行中星期天24:00以后SR1就不工作了,是什么原因?所属产品线:
Zelio Logic解决方法:
因为按如上设置,星期一从18:00开始,没有包含00:00到6:00这段时间,因此在过了星期天24:00以后SR1就不工作了。解决方案:应该在另外一个时钟模块里设置星期一00:00到6:00时钟有效,两个时钟模块同时有效。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
因为按如上设置,星期一从18:00开始,没有包含00:00到6:00这段时间,因此在过了星期天24:00以后SR1就不工作了。解决方案:应该在另外一个时钟模块里设置星期一00:00到6:00时钟有效,两个时钟模块同时有效。
是否有帮助?