我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
TE有无迷你插入式时间继电器吗?
问题描述:
TE有无迷你插入式时间继电器吗?

所属产品线:
Harmony 时间继电器

解决方法:

有。系列号是REXL。该系列时间继电器只有通电延时功能,7个定时范围(0.1s…1s,1s…10s,0.1min…1min,1min…10min,0.1h…1h,1h…10h,10h…100h)可以设定;包括2C/O和4C/O继电器输出2类,并且继电器本体上有通电和继电器得电2个延时指示灯。