Zelio Relay系列中间继电器能手动操作吗?
问题描述:
Zelio Relay系列中间继电器的手动操作方法。所属产品线:
Harmony 电磁式继电器解决方法:
能。
Zelio Relay系列中间继电器(除RXM2LB*和RXM4LB*)带手动测试/锁定功能。具体操作的方法是,在RXM中间继电器的顶部有一个绿色/红色部件(绿色代表DC/红色代表AC),通过此部件可以强制触点动作,也可以锁定继电器。手动测试/锁定功能方便了现场测试,是其它同类产品所不具备的。
是否有帮助?


能。
Zelio Relay系列中间继电器(除RXM2LB*和RXM4LB*)带手动测试/锁定功能。具体操作的方法是,在RXM中间继电器的顶部有一个绿色/红色部件(绿色代表DC/红色代表AC),通过此部件可以强制触点动作,也可以锁定继电器。手动测试/锁定功能方便了现场测试,是其它同类产品所不具备的。
是否有帮助?