我们今天能为您提供什么帮助?

K1/K2产品的后缀是什么意思?此产品已停产,如何替代?

问题描述:
K1/K2产品的后缀的意思;此产品已停产后的替代产品。

所属产品线:
国产K1, K2凸轮开关; 进口K1,K2凸轮开关

解决方法:

常用的后缀有***LP, ***LPT, ***C 和***CT。
LP------- 多孔螺钉安装方式,34毫米标准手柄
LPT------ 多孔螺钉安装方式,37毫米长手柄
C-------- Φ22单孔安装方式,34毫米标准手柄
CT------- Φ22单孔安装方式,37毫米长手柄
K1/K2凸轮开关已经更改为“H型手柄”,替代方法如下:
K1/K2***C改为K1/K2***CH或K1/K2***CHC (即后面加H或HC),K1/K2***P 改为K1/K2***H或K1/K2***HC (即将P改为H或HC),35毫米手柄。
部分型号不适用以上替换,在替换时注意查询系统。