我们今天能为您提供什么帮助?

Premium如何支持RS485口且有Modbus协议的变频器或仪表通讯,怎样配置,用何指令读写数据?

问题描述:
Premium如何支持RS485口且有Modbus协议的变频器或仪表通讯,怎样配置,用何指令读写数据?

所属产品线:
Modicon Premium

解决方法:

需配PCMCIA多协议通讯卡TSXSCP114,电缆TSXSCPCM4030,T型接线盒TSXSCA50。TSXSCP114的物理接口为RS485,支持Modbus或Uni-Telway协议或字符串通讯。具体选择何种协议,在PL7或者Unity软件中选择。通过READ_VAR和WRITE_VAR指令进行读写。