我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Twidosoft中编程时作内部字和内部位之间的赋值操作时为什么会提示错误,如何解决?
问题描述:
在Twidosoft中编程时作内部字和内部位之间的赋值操作时为什么会提示错误?

所属产品线:
Twido Soft

解决方法:

在Twidosoft 中作内部字和内部位之间的赋值操作时,内部位的起始地址必须是8的倍数, 也就是说有效的内部位的起始地址为 %M0,%M8,%M16 等等,例如:

如果输入%M0:16:=%MW100,有效

如果输入%M1:16:=%MW100,提示错误