Twido soft编程调试时有时会出现内部字存取提示错误的现象, 这是为什么?
问题描述:
我在Twido soft编程调试时有时会出现内部字存取提示错误的现象, 这是为什么? 如何解决?所属产品线:
Twido Soft解决方法:
在Twidosoft 中内部字是需要作相应配置以激活对应的内部字区域的,如果对没有激活的内部字区域通过通讯的方式进行存取操作就会提示错误,具体的配置有以下两种方法:
方法1:使用赋值语句来激活对应的内部字区域。例:输入指令 %MW500:=1 后即可激活%MW0 到 %MW500 区域。
方法2:点击 ”PLC”→”memory use”→”edit”→ 在”memory words”的”configured”栏输入激活区域的最大值。
是否有帮助?