我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在TwidoSoft中,通讯口1和2在硬件配置中只能配置成Modbus从站,如何配置成Modbus主站?
问题描述:
在TwidoSoft中,通讯口1和2在硬件配置中只能配置成Modbus从站,如何配置成Modbus主站?

所属产品线:
Twido Soft

解决方法:

在TwidoSoft硬件配置中只能配置Modbus从站, Modbus主站只能通过指令EXCHx %Mwi:L来实现,其中x=1,表明通讯口1为Modbus主站,x=2, 表明通讯口2为Modbus主站。