我们今天能为您提供什么帮助?

TwidoSoft提供了哪些安全特性?

问题描述:
TwidoSoft提供了哪些安全特性?

所属产品线:
Twido Soft

解决方法:

TwidoSoft提供了两种方式来保护一个应用:控制器应用保护和口令保护。

控制器应用保护:具体步骤是点击“PLC”→“Protect application…”,使其前面打勾,然后保存。它禁止PC对控制器(PLC)中应用的访问,但是可以直接访问存储在PC上的应用。此时,下载到PLC中的应用:

将不能被上载到PC的RAM内存

将不能被修改

口令保护:具体步骤是点击“Program”→“Change password…”,键入旧口令并键入和确认新口令,然后保存。它要求在访问PLC中的应用或访问存储在PC上的应用时,键入一个口令。此时:

不键入正确的口令,存储在PC上的应用或PLC中的应用将不能被修改

不键入正确的口令,下载到PLC中的应用将不能被上载到PC的RAM内存

不键入正确的口令,下载到PLC中的应用将不能被PC的RAM内存里的应用所覆盖

下载到PLC中的应用可以被擦除